请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
在 AM572x EVM 板随附的 SD 卡上、我找到了一组可通过矩阵 GUI 访问的 QT 演示应用。
运行 QT 演示后、CPU 负载为~90%、而 GPU 使用率小于15%(根据 PVScope)。
这是正常的吗? 我希望 CPU 使用率会大大降低。 KMSCube 应用几乎不使用 CPU 作为参考。