This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:关于 SGMII 信号电平问题

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650979/66ak2e05-about-sgmii-signal-level-issue

器件型号:66AK2E05

你(们)好,先生  

 有一个有关 SGMII 直流电平问题的问题。

我们遵循 了 TI EVM K2E_EVM_SCH_16_00175_03原理图设计、如下所示  

我们设计相同的电路、仅使用交流耦合电容器。 但  直流电平无法满足 SGMII 标准 、并且电平为0V。

TI 有什么建议吗?  如果直流电平为0v 且交流电平符合规格,它是否通过?  

谢谢  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    请参阅 SGMII 规范的 LVDS 交流/直流规范部分:
    '数据和时钟信号都是直流平衡的;因此、满足交流参数但无法满足直流参数的实现可能是交流耦合的。'

    另请参阅您的原理图符合 Keystone II 器件的硬件设计指南(可能发布原理图的相关部分以进行检查)第6.4节以太网、如果确实如此、您的设计应该还可以。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    感谢你的帮助。

    下面列出了测试点。 它位于电容器后面。

    我们遵循 SGMII 标准 规格表2。 如下所示  

    测试结果如下所示  

    我们是否可以忽略失败的项目?

    感谢您的回复

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、
    SGMII 规范不包括发送器和接收器之间的连接中的直流块电容器。 由于我们对 K2E 中的大多数串行器/解串器接口使用通用串行器/解串器接口、因此需要使用阻断电容器来使串行器/解串器接口确定器件内部的直流失调电压。 如果要测量电压电平、应在电容器之前测量电压电平。
    此致、Bill