请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA744 你(们)好
我们正在为 LGA 模块设计新的测试装置、对于 MLB 测试、我们希望通过 MLB 连接两个 DRA744、如下图所示。
两个 DRA744作为两个 MLB 器件、由外部 OSC 生成的时钟。
两个 DRA744是否可以通过 MLB 进行通信、如以下架构所示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们正在为 LGA 模块设计新的测试装置、对于 MLB 测试、我们希望通过 MLB 连接两个 DRA744、如下图所示。
两个 DRA744作为两个 MLB 器件、由外部 OSC 生成的时钟。
两个 DRA744是否可以通过 MLB 进行通信、如以下架构所示?