This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:两个 DRA744通过 MLB 进行通信是否有效?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643374/dra744-does-it-work-that-two-dra744-communicate-by-mlb

器件型号:DRA744

你(们)好  

我们正在为 LGA 模块设计新的测试装置、对于 MLB 测试、我们希望通过 MLB 连接两个 DRA744、如下图所示。

两个 DRA744作为两个 MLB 器件、由外部 OSC 生成的时钟。

两个 DRA744是否可以通过 MLB 进行通信、如以下架构所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我不是 MLB 专家、但我知道 MLB 每个给定网络需要一个控制器节点、它不仅提供时钟、还管理网络(链路层)并提供大多数总线访问。 我想您还需要一个 MLB 控制器 IC。

    此致、
    STAN