This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:重新安装后、SPI 驱动程序模块不能正常工作

Guru**** 2608265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652305/linux-am3352-spi-driver-module-doesn-t-work-after-reinstall

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

我的客户希望将驱动程序用作模块、他们发现 SPI 驱动程序在重新安装后无法正常工作。 详细信息如下所示。

第一。 配置:

2。 安装模块

3号。 正常工作。

4. 拆下模块

5号。 重新安装模块

6号。 重新安装模块后无法正常工作

7号。 驱动程序代码打印错误,它是原始代码。

8号。 SDK 版本:

请帮助调查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 Linux 版本非常旧。 您是否在最新的 Processor SDK 中看到同样的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    客户的产品基于此版本已超过2年、迁移到最新的 SDK 并不方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉耽误你的假期。

    如果可能、我建议进行绑定/取消绑定。  本文演示了如何使用此功能: https://lwn.net/Articles/143397/

    此致、
    Mike