This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:624 MHz 辐射发射

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643161/am3358-624-mhz-radiated-emissions

器件型号:AM3358

在使用24MHz 晶体的 AM3358设计上、客户几乎接近624MHz 时 FCC 第15部分的辐射发射故障。  使用25MHz 晶体时、谐波会移至650MHz。   请参阅预扫描报告中随附的片段。

此设计不包含 LCD。  还有一些其他客户遇到类似问题:

e2e.ti.com/.../935243

e2e.ti.com/.../1478503

我怀疑不适当的旁路可能会导致这一问题。  还有其他建议吗?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些通常是 PCB 布局问题、根据您提供的信息很难确定这些问题。 您能否提供更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回复。  您还想查看哪些其他信息(例如原理图、Gerber)?  客户是 DDR3、没有 LCD。  连接的是系统配置。

    此致、
    标记

    e2e.ti.com/.../AM3358_5F00_Config.txt