This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSLCDK138:TMDSLCDK 的 Linux 移植

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650002/linux-tmdslcdk138-linux-porting-for-tmdslcdk

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件: OMAPL138OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我是 Linux 平台的初学者。 我想为 TMDSLCDK138移植 Linux。 我从该网站下载了一些文件   

我不知道如何安装 Linaro 工具链以及如何构建 Linux 源代码。

1.是否有任何可用的程序?

2.源代码构建所需的所有文件是什么。

3.您可以为此建议分步程序、或建议任何具有该 程序的站点。

谢谢

Allwyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allwyn、

    您可以从以下位置下载 OMAP-L138处理器 SDK 版本(ti-processor-sdk-linux-omappl138-lcdk-04.01.00.06-linux-x86-64安装.bin):
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    更改下载文件的权限以使其可执行并启动。 处理器 SDK 将安装在 Linux Ubuntu PC 上。
    然后、您应按照有关如何使用预构建映像创建 SD 卡的说明进行操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script
    如果您希望继续自己的 Linux 构建、则应按照以下说明操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    感谢您的回答。

    我使用以下步骤创建了 SD 卡。 SD 卡1.boot、2中有2个分区。 rootfs。 在引导分区中包含 u-boot.bin。
    我将 SD 卡放入开发套件中。 它显示了

    **无法从 MMC 0:1读取“uImage”**
    bootm 命令的映像格式错误
    错误:无法获取内核映像!
    U-Boot >


    如何获取 uImage 和内核影像?
    如何启动代码?

    此致
    Allwyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allwyn、

    SD 卡创建后、您是否成功执行 OMAPL138的最后一个附加步骤、如所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我执行了以下步骤、

    $ CD /board-support/prebuilt-images
    $ sudo dd if=u-boot-omapl138-lcdk.AIS of=/dev/sdb seek=117 bs=512 conv=fsync


    我的磁盘分区是、

    Allwyn@Allwyn:~$ lsblk
    名称 MAJ:最小 RM 大小 RO 类型安装点
    SDA 8:0 232.9G 0磁盘
    ├─SDA1 8:1 0 1K 0器件
    ├─SDA2 8:2 0 137.9G 0部分/
    └─SDA2 8:5 0 1.9G 0器件[交换]
    SDB 8:16 1 3.7G 0磁盘
    ├─sdb1 8:17 1 70M 0 part /media/allwyn/boot
    └─sdb2 8:18 1 3.6G 0 part /media/allwyn/rootfs
    SR0 11:0 1 1024M 0 ROM

    此致、
    Allwyn