Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK138 主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 OMAP-L138
工具/软件:Linux
您好!
我是 Linux 平台的初学者。 我想为 TMDSLCDK138移植 Linux。 我从该网站下载了一些文件
我不知道如何安装 Linaro 工具链以及如何构建 Linux 源代码。
1.是否有任何可用的程序?
2.源代码构建所需的所有文件是什么。
3.您可以为此建议分步程序、或建议任何具有该 程序的站点。
谢谢
Allwyn