This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am5728:来自多个线程的 MessageQ

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640731/rtos-am5728-messageq-from-multiple-threads

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在三个线程中使用来自 SysBIOS 的 IPU (alloc/put)上的 MessageQ 将消息(单向)发送到 Linux (get/free)。

在 SYSBIOS 端仅使用一个线程似乎可以正常工作。

在 SYSBIOS 上使用多个线程似乎会阻塞消息的内容(一段时间后)。

从多个 SYSBIOS 任务写入 MessageQ 是否安全?

此致、

环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lo2、

    是的、一般来说、从多个 SYS/BIOS 任务写入 MessageQ 是安全的、请参阅

    "MessageQ 模块支持结构化发送和接收长度可变的消息。 它独立于操作系统、可与任何线程模型配合使用。 对于您创建的每个 MessageQ、都有一个读取器、并且可能有多个写入器。"

    这个问题是否与此主题中的问题相同?

    此致、

    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    感谢您确认这一点。
    这与此主题有关: e2e.ti.com/.../2370859 ,因此您可以关闭此主题。

    此致、
    环路2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lothar、

    谢谢、我现在将关闭此主题。 是否可以将此主题标记为已解决?

    最棒的
    Sahin