请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在三个线程中使用来自 SysBIOS 的 IPU (alloc/put)上的 MessageQ 将消息(单向)发送到 Linux (get/free)。
在 SYSBIOS 端仅使用一个线程似乎可以正常工作。
在 SYSBIOS 上使用多个线程似乎会阻塞消息的内容(一段时间后)。
从多个 SYSBIOS 任务写入 MessageQ 是否安全?
此致、
环路2.