请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我想知道是否可以将基于 AM5728的系统与由外部 RAID 控制器管理的多个驱动器相结合。
连接到此嵌入式环境时、与 PCIe RAID 卡通信并对其进行配置有多困难?
是否有办法移植制造商提供的 Linux 驱动程序、以便使其在 AM5728中工作?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.