This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:外部 PCIe RAID 控制器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643153/linux-am5728-external-pcie-raid-controller

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我想知道是否可以将基于 AM5728的系统与由外部 RAID 控制器管理的多个驱动器相结合。

连接到此嵌入式环境时、与 PCIe RAID 卡通信并对其进行配置有多困难?

是否有办法移植制造商提供的 Linux 驱动程序、以便使其在 AM5728中工作?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    您需要将 Linux 驱动程序代码合并到 TI ProcSDK 内核目录中。 根据驱动程序代码所基于的内核版本、可能需要解决一些 API 差异。 在 menuconfig 中启用驱动程序后、它应该可以正常工作。

    仅供参考。 AM5728支持 SATA HD、并在 LCD 板上具有 SATA 连接器。 我不确定 SATA 勘误表是否适用于 RAID。 您可能需要在勘误表中查看第3代速度协商问题。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    感谢您的反馈。

    由于我们计划通过 PCIe 而不是 SATA 连接 RAID 卡、因此我认为勘误表不适用、因此我可以在 AM5728和外部 RAID 控制器之间通过单个 PCIe 通道连接500MB BW 通道。 我是对的吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、通过 PCIe 应该可以。

    雷克斯