This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据采集应用的处理器

Guru**** 2853520 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C5517, AM5718, AM5728, TMS320C6678, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652586/processor-for-data-acquisition-application

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138TMS320C5517AM5718AM5728TMS320C667866AK2G0266AK2H12

我开始一个数据采集和数据显示+ FFT 的新项目。 我正在寻找具有或不具有 ARM 的 RA DSP:

DSP 应该能够在最大0.2-0.3秒内完成1兆 FFT (1024K)。 (我们需要对2个通道执行此 FFT、采样速率为14位、 因此这两个通道都需要大约0.4-0.6秒)。
FFT 用于在 TFT 屏幕上显示或通过 USB2端口发送到 PC、因此我们不需要如此高速–每半秒一个 FFT 就可以了。
处理器应该有足够的内部存储器+外部 DDR 来计算这个1024K FFT。
浮点处理器(用于 FFT)。
USB2或 USB2的传输速率可达480Mbits/Sec (USB2高速)。
旋转编码器接口
至少具有2个芯片选择的 SPI (最好具有更多)。
连接到 FPGA (如 PPI 等)的高速并行接口、总线宽度为16位或更高、速度为100MHz 或更高(LVDS?)
要从 FPGA 读取样本并将其发送到 USB2/3端口或将其作为 FFT 处理并稍后发送、需要使用此接口。
 150至200件、价格约为12 - 15美元。 每份订单。 总数量将是几千。 DSP 应至少再提供10年(即新系列)。
能够使用低成本仿真器(和低成本编译器)。

如果您在搜索合适的 DSP 方面提供帮助、我将不胜感激。 如果您有一些可以执行1024K FFT 的源代码或库、请将其发送给我们的编程人员进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解 OMAP-L138或 TMS320C5517处理器。 它们具有您所需的外设、并且在您的价格范围内。

    更高级的处理器包括:
    AM5728、AM5718
    TMS320C6678
    66AK2G02、66AK2H12、66AK2E06等。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 OMAP 处理器正在使用旧的 DDR2 RAM。 您认为我在几年内可以购买这种内存吗?

    至于 TMS320C5517 -它没有 浮点 -它是定点处理器。

    您是否知道任何可能适用的较新处理器? 可能是为了稍高的预算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查 AM5728 (AM572x)或 AM5718 (AM571x)器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是不错的解决方案、但太贵了。

    66AK2G02呢? 它在我们的价格限制内。 是否可以通过并行总线将其连接到 FPGA?

     您对该器件是否有1024K FFT (= 1兆)的基准?

    我看到这是一款非常新的器件、它可以与市场上仍在使用的 DDR3 RAM 配合使用。

    此致、

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    是的、66AK2G02是一款新产品、将受到支持。

    是的、它可以通过并行总线连接到 FPGA、请参阅 GPMC 接口、器件技术参考手册(TRM)中的第7.3节"通用存储器控制器(GPMC)"对此进行了介绍。

    TI DSP 基准测试文档(www.ti.com/.../sprac13.pdf)列在产品文件夹(www.ti.com/.../technicaldocuments)的技术文档部分

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    GPMC 只有16位地址、这意味着我一次最多只能读取64K 的数据。

    我必须 从 FPGA 读取高达4GB 的数据、并将其传输到 USB2到主机 PC。

    对于1K FFT、我还必须读取1兆字 X2通道(4MB)。 读取速度应高于80MB/秒

    我必须从类似 FIFO 的接口读取数据。

    我看到在工业评估板中有2个16位接口(J4D 和 J4E)。

    这些总线是什么?   它们是 PRU-ICSS 总线吗? 我没有找到任何时间图或基准。

    您认为它们适合我的应用吗?

    如果是、我可以在哪里找到有关它们的更多数据? 是否有任何软件支持?

    请发送链接

    谢谢。

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、

    您发送的链接都不起作用。 请再次发送完整链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我在另一篇66AK2G02文章中找到了技术参考手册(TRM)的链接:
    www.ti.com/.../spruhy8e.pdf
    但是、此链接也不起作用。
    我还在66AK2G02网页中搜索了所有文档、但其中没有一个文档被称为"技术参考手册"。
    您能帮助查找此文档吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是链接:
    DSP 基准测试: www.ti.com/.../sprac13.pdf
    技术参考手册: www.ti.com/.../spruhy8g.pdf
    TRM 位于产品文件夹 www.ti.com/.../technicaldocuments 的技术文档部分

    此致、
    Yordan