Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C5517, AM5718, AM5728, TMS320C6678, 66AK2H12
我开始一个数据采集和数据显示+ FFT 的新项目。 我正在寻找具有或不具有 ARM 的 RA DSP:
DSP 应该能够在最大0.2-0.3秒内完成1兆 FFT (1024K)。 (我们需要对2个通道执行此 FFT、采样速率为14位、 因此这两个通道都需要大约0.4-0.6秒)。
FFT 用于在 TFT 屏幕上显示或通过 USB2端口发送到 PC、因此我们不需要如此高速–每半秒一个 FFT 就可以了。
处理器应该有足够的内部存储器+外部 DDR 来计算这个1024K FFT。
浮点处理器(用于 FFT)。
USB2或 USB2的传输速率可达480Mbits/Sec (USB2高速)。
旋转编码器接口
至少具有2个芯片选择的 SPI (最好具有更多)。
连接到 FPGA (如 PPI 等)的高速并行接口、总线宽度为16位或更高、速度为100MHz 或更高(LVDS?)
要从 FPGA 读取样本并将其发送到 USB2/3端口或将其作为 FFT 处理并稍后发送、需要使用此接口。
150至200件、价格约为12 - 15美元。 每份订单。 总数量将是几千。 DSP 应至少再提供10年(即新系列)。
能够使用低成本仿真器(和低成本编译器)。
如果您在搜索合适的 DSP 方面提供帮助、我将不胜感激。 如果您有一些可以执行1024K FFT 的源代码或库、请将其发送给我们的编程人员进行审核。