This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Keystone2 JESD 示例代码...

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642626/keystone2-jesd-sample-code

降级器、

Keystone2是否有任何 JESD204B 示例代码

我的客户不熟悉 JESD204B、需要使用示例代码作为参考。

如果有、请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下您的用例吗? 您使用的是哪种 SoC? 哪个接口以及连接到什么接口?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    它是 TCI6630K2L 、其产品是数据链路应用。

    我的客户使用 TI EVM (TCEVMK2LX)和 ADI AD9371 EVM 进行功能测试和评估。

    由于客户以前没有使用 JESD204B 接口、他们希望拥有用于 JESD 接口控制的参考代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我看到、这个器件不属于我的知识范围。

    我将把这一信息转发给相应的团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan