请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
降级器、
Keystone2是否有任何 JESD204B 示例代码?
我的客户不熟悉 JESD204B、需要使用示例代码作为参考。
如果有、请提供帮助。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
Keystone2是否有任何 JESD204B 示例代码?
我的客户不熟悉 JESD204B、需要使用示例代码作为参考。
如果有、请提供帮助。
谢谢。
Yordan、您好!
它是 TCI6630K2L 、其产品是数据链路应用。
我的客户使用 TI EVM (TCEVMK2LX)和 ADI AD9371 EVM 进行功能测试和评估。
由于客户以前没有使用 JESD204B 接口、他们希望拥有用于 JESD 接口控制的参考代码。