This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TIDL 库上应用回归模型。

Guru**** 2595580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642684/be-applied-the-regression-model-on-tidl-library

您好!

我对应用的 TIDL 库有一些疑问。

我在 TIDL 上应用了回归模型。

输出通过 TIDL 库进行量化。  

但是、我需要知道 TIDL 结果(量化为8位)与咖啡因 Jacinto 结果(浮点化)之间的关系以进行预测。

您能给我一些建议来实现这种关系吗?

阿安

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahan、

     输出是具有比例因子的8位定点表示。 8位值可以除以比例因子、以获得浮点值。 比例因子可在 (sTIDL_DataParams_t)的 dataQ 中找到。

    谢谢、此致、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar

    现在、我使用了 TIDL 样本模型(jsegnet)来验证定标系数

     第   1层:最大通过率:   19211:   15301输出 Q:     254,   43861,TIDL_BatchNormalLayer,通过 #MMACS =    1.57,    0.00,    1.57,稀疏度:  0.00,100.00
     第   2层:最大通过数:  106321:  108432输出数:    7934、  108857、TIDL_ConvolutionLayer、通过 数#MMACS =  314.57、  261.23、  278.92、稀疏度: 11.33、 16.96
     第   3层:最大通过数:   19248:   22842输出数:    8500、   22932、TIDL_ConvolutionLayer、通过 数#MMACS =  301.99、  257.43、  267.39、稀疏度: 11.46、 14.76

    1. 我能不能认为"比例因子"是输出 Q?

    2.如果是,对于 jsegnet,第一层是偏置层。 输出为-128至127 (量化至8位)、然后除以比例因子将为-0.5至0.5

    但是、Caffe Jacinto 上的输出为-128至127。 我如何解释结果?

    3.如果没有,你能告诉我如何获得比例因子吗?

    阿安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahan:

     Out Q (换算系数)采用 Q8定点格式。 这需要除以256才能得到浮点换算系数。

    谢谢、并进行了升级、

    Kumar.D