您好!
我对应用的 TIDL 库有一些疑问。
我在 TIDL 上应用了回归模型。
输出通过 TIDL 库进行量化。
但是、我需要知道 TIDL 结果(量化为8位)与咖啡因 Jacinto 结果(浮点化)之间的关系以进行预测。
您能给我一些建议来实现这种关系吗?
阿安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对应用的 TIDL 库有一些疑问。
我在 TIDL 上应用了回归模型。
输出通过 TIDL 库进行量化。
但是、我需要知道 TIDL 结果(量化为8位)与咖啡因 Jacinto 结果(浮点化)之间的关系以进行预测。
您能给我一些建议来实现这种关系吗?
阿安
您好、Kumar
现在、我使用了 TIDL 样本模型(jsegnet)来验证定标系数。
第 1层:最大通过率: 19211: 15301输出 Q: 254, 43861,TIDL_BatchNormalLayer,通过 #MMACS = 1.57, 0.00, 1.57,稀疏度: 0.00,100.00
第 2层:最大通过数: 106321: 108432输出数: 7934、 108857、TIDL_ConvolutionLayer、通过 数#MMACS = 314.57、 261.23、 278.92、稀疏度: 11.33、 16.96
第 3层:最大通过数: 19248: 22842输出数: 8500、 22932、TIDL_ConvolutionLayer、通过 数#MMACS = 301.99、 257.43、 267.39、稀疏度: 11.46、 14.76
1. 我能不能认为"比例因子"是输出 Q?
2.如果是,对于 jsegnet,第一层是偏置层。 输出为-128至127 (量化至8位)、然后除以比例因子将为-0.5至0.5。
但是、Caffe Jacinto 上的输出为-128至127。 我如何解释结果?
3.如果没有,你能告诉我如何获得比例因子吗?
阿安