This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何在 Ubuntu 16.04上安装 EZSDK? 有可能吗?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652542/linux-tms320dm8168-how-can-install-ezsdk-on-ubuntu-16-04-is-it-possible

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好。

我想在 Ubuntu 16.04上安装 EZSDK 5_02_00吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    下面的链接应该会对您有所帮助。 它说版本仅支持10.04LTS 和11.10
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我阅读了此链接。
    我知道基本主机是10.04和11.10。
    但以太网和网络以及 DHCP 的使用需要16.04。

    Beacuse 我们在10.04中不使用 DHCP 服务!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    安装程序在10.04之后的任何版本上都可以工作,但您需要将--forcehost 传递给它。  

    如此处所述:

    processors.wiki.ti.com/.../EZSDK_5.0_Single_Installer_FAQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我为 Ubuntu 14.04执行了该操作。

    我认为 Ubuntu 16也是如此。 您是否尝试过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我在 Ubuntu 16.04上安装,

    但我在制作 EZSDK 组件时遇到问题!
    我需要使用 VPSS 或音频组件、但使用螺旋桨制作 EZSDK!!
    在 EZSDK 中更改 makefile、scrpit、头文件是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    情况不同。 不是如何安装、而是如何制作。
    您遇到了什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建 EZSDK 时出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是错误的。 我认为您需要创建新主题"如何在 Ubuntu 16.04上创建 EZSDK "。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不知道吗?

    我通过此链接创建它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    是否在 Ubuntu 14.04上安装 EZSDK 5_05_02_00?
    您是否使 EZSDK 完全兼容? 并使用 VPSS 模块和 Syslink?
    请帮帮我