This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:WiLink 软件包

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642995/linux-processor-sdk-am335x-wilink-package

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想知道 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 的任何版本是否包含 WiLink 8.7 SP2?

如果是、哪个 SDK 版本?

否则、建议将哪个 SDK 版本作为基准进行安装、R8.7 SP2将被修补到哪个版本上?

提前感谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide WiLink 是 AM335x 处理器 SDK 的附加包。 如有任何其他问题、请在 WiLink 论坛上发帖: e2e.ti.com/.../307
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser、

    每个 SDK 安装程序都包含一个 WiLink 驱动程序和固件。  根据我的经验、WiLink8驱动程序和固件不必作为单独的附加组件进行安装。  不是这样吗?

    (升级到 WiLink R8.7 SP2可能是一种特殊情况、其中唯一的选项是手动修补程序。  我将查看专门有关该问题的 WiLink 论坛)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    最新的 Processor SDK 包含 WiLink 驱动程序和固件、但无论这些固件是最新的还是需要特殊的补丁、WiLink 论坛上的专家都会给出最佳答案。

    此致、
    Kemal