请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我想知道 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 的任何版本是否包含 WiLink 8.7 SP2?
如果是、哪个 SDK 版本?
否则、建议将哪个 SDK 版本作为基准进行安装、R8.7 SP2将被修补到哪个版本上?
提前感谢、
Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我想知道 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 的任何版本是否包含 WiLink 8.7 SP2?
如果是、哪个 SDK 版本?
否则、建议将哪个 SDK 版本作为基准进行安装、R8.7 SP2将被修补到哪个版本上?
提前感谢、
Marc