This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:无法创建新的 SD 卡。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643893/linux-tms320dm8168-can-not-create-new-sd-card

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

你好。  

我想创建新的 SC 卡,作为软件开发人员指南 DM816x。

首先,我执行 dmesg:

[1551.158737] SD 8:0:0:0:[SDB] 1951744 512字节逻辑块:(999 MB/953 MIB)
[1551.170012] SD 8:0:0:0:0:[SDB]写保护关闭
[1551.170028] SD 8:0:0:0:[SDB]模式检测:03 00 00 00
[1551.179267] SD 8:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
[1551.179329] SD 8:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
[1551.305770] SD 8:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘

然后在/dev/sdb 上的中输入我的 SD 卡分区

I 执行:  

sudo /home/dvr/ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --SDK /home/dvr/ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00

但在此步骤中出现错误:  

无法访问/dev/sdb? 没有此类文件或目录

sfdisk:无效选项--'D'