工具/软件:Linux
你好。
我想创建新的 SC 卡,作为软件开发人员指南 DM816x。
首先,我执行 dmesg:
[1551.158737] SD 8:0:0:0:[SDB] 1951744 512字节逻辑块:(999 MB/953 MIB)
[1551.170012] SD 8:0:0:0:0:[SDB]写保护关闭
[1551.170028] SD 8:0:0:0:[SDB]模式检测:03 00 00 00
[1551.179267] SD 8:0:0:0:[SDB]找不到缓存模式页面
[1551.179329] SD 8:0:0:0:[SDB]、假设驱动器高速缓存:写入
[1551.305770] SD 8:0:0:0:[SDB]连接的 SCSI 可移动磁盘
然后在/dev/sdb 上的中输入我的 SD 卡分区
I 执行:
sudo /home/dvr/ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --SDK /home/dvr/ti-ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00
但在此步骤中出现错误:
无法访问/dev/sdb? 没有此类文件或目录
sfdisk:无效选项--'D'