This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:TPS650250用于 OPP Turbo

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651585/am3356-tps650250-use-for-opp-turbo

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件:TPS650250

从以下 wiki 中可以看到、TPS650250仅支持 OPP50、OPP100、不支持 Turbo:

但我使用下图中的输入估算功率、TPS650250可以满足电流要求。 请帮助澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    对此进行了任何更新? 我们满足相同的要求。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的回复因圣诞节假期而延迟、我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    检查下面的 e2e 线程是否有帮助:

    e2e.ti.com/.../202183
    e2e.ti.com/.../287005
    e2e.ti.com/.../287804

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    谢谢、这些线程对我们有很大帮助。

    第一。 根据此主题、我能否得出结论、TPS650250适用于 AM335x Turbo。

    2。 在 Scheamtic 中、添加了用于3.3V IO 的 TPS73733、AM335x 是否需要它? AM335x 3.3V 的功耗非常小。

    3号。 是否需要将3通道1.8V 与2个 LDO 和 DCDC1输出分开? 我们是否可以将其组合为单个1.8V?

    P.S:在此应用中、无需仅 RTC 模式、无需 DVFS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tony Tang"]#1。 根据此主题、我能否得出结论 、TPS650250 适用于 AM335x Turbo。

    您需要为1.26V VDD_MPU 电源添加一个额外的降压转换器。  

    下面是电源映射的一个示例。

    [引用用户="Tony Tang"]#2。 在 Scheamtic 中、添加了用于3.3V IO 的 TPS73733、AM335x 是否需要它? AM335x 3.3V 功耗非常低。[/quot]

    请使用表5-10中的当前值。 数据表中 AM335x 电源端子的最大电流额定值、用于确定电源尺寸。 来自功率估算工具(PET)的估算值不能用作电源尺寸规格。 对于 AM3356、3.3V IO 电流为350mA。

    [引用用户="Tony Tang"]#3. 是否需要将3通道1.8V 与2个 LDO 和 DCDC1输出分开? 我们是否可以将其组合为单个1.8V?[/quot]

    TPS650250中的两个 LDO 用于隔离噪声敏感型和噪声敏感型 AM335x 模拟电源。  

    DPLL、ADC、USB PHY 和 OSC 电源对噪声敏感。 另请仔细查看数据表中的6.1.4数字锁相环电源要求。