This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:紧急/确认曲目记录

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640679/tms320c5517-urgent-confirm-a-track-record

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否曾在运行200MHz 时支持将 C5517用作 USB 音频类的系统?
如果是、您是否会向我们提供示例代码?

我们必须在下星期二在日本时间之前回答这个问题。 请帮助我们。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、

    是的、CAF 可在 C5517上以200MHz 运行。
    遗憾的是、我们没有现成的示例可在 e2e 论坛上分享。
    我将在内部对此进行研究、并将分享是否有任何要在这里发布的代码。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    感谢您的回答。 但我的客户在我的帖子下面遇到了 USB 行为的"意外操作"。
    e2e.ti.com/.../640676
    因此、如果您可以在 C5517上以200MHz 运行 CAF、请通过提供示例代码或框架向我们提供其证据。
    此外、如果您无法在 E2E 上共享、请通过私人电子邮件提供。
    我正在等待您的善意反馈 ASSP。

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    请在今天的日语时间内就我的问题提供您的意见吗?
    正如我在帖子中所解释的、我们需要在今天的日语时间内回答这个问题。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    正如我之前提到的、C5517上的 CAF 没有一个可直接共享的示例。 如果我们有任何需要分享的东西、我仍在等待同事的发言。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    请让我确认以下理解。
    TI 在所有高达200MHz 的工作频率范围内、都对 C5517在 USB 内核上的运行行为进行了验证。 那么、我是否可以回答客户的问题、TI 保证在 TMS320C5517上使用具有200MHz CPU 时钟的 USB 功能?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka-San、

    查看此内容、并返回给您。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的回答。
    我们需要在3小时内回答这个问题。 请帮帮我们。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我从客户那里听说 USB 驱动程序的 CSL v 03.07.00存在错误。
    如果可能、请检查是否存在任何问题。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaka-San、

    是的、我们已经在 C5517 EVM 上以200MHz 的频率测试了 CAF 的修改版本(具有数字麦克风输入的扬声器演示)。 它运行正常。 我们正在验证 是否可以与客户共享代码。  我们下周初再见。

       我们没有发现 CSL 版本3.7.0中 USB 驱动程序存在任何未解决的问题。 如果您的客户发现任何问题、请告知我们详细信息。 我们将尽快解决这个问题。

    此致、

    Ming   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    感谢您的确认。 我会将此信息告知我们的客户、请告诉我您何时可以向我们分享该代码。
    如果我们获得有关 USB 驱动程序上的错误的更多信息、我将再次发布。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San
    您能否确认 USB 软件现在以200 MHz 的频率为您的客户工作?
    不清楚客户是否仍面临问题。 我们没有发现 CSL 3.07中的任何 USB 驱动程序错误。
    我不确定我们是否已经解决了您所面临的问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的支持。
    他们说这个问题已经解决了,但我不知道他们解决了什么。
    现在、我们将从他们那里获得更多信息、如果我获得这些信息、我将再次发布。

    请您分享您确认的代码吗?

    此致。
    Kaka