This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:K2G EVM 示例入门

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639704/66ak2g02-getting-started-with-example-for-k2g-evm

器件型号:66AK2G02

我安装了 K2G 评估模块和 Code Composer、在这里我选择了安装平台、并安装了 SDK。  我希望按照示例项目开始、但我的套件不在 Resource Explorer 下拉菜单中。  是否有此 EVM 的示例?  我缺少什么?  我最终希望设置为运行 TI-RTOS 并测试 DSP 接口。  现在、"Hello World"会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    安装 SDK 时、请检查~/ti/processor_sdk_rtos_k2g_4_01_00_06/prebuilt-images 文件夹。 您将看到有一个应用文件(这是 SDK 中的默认示例)。
    以下是可通过 Processor SDK RTOS 在 K2G 上运行的可用演示:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SDK 文件夹中、我找到了"prebuilt-sdcards"和"demos"、没有任何东西被称为"App"。  但是、在 CCS 中、我选择了"Import"并将其指向 SDK 文件夹、它找到了两个 CCS 项目:K2G_bf 和 K2G_bf_RT。  两者都不会生成、但会立即产生错误:

    发生构建文件生成错误..
    当前未安装产品"ti.mas.aer.c55l_cpuv3.3" v17.0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
    构建停止..

    我没有构建这些特定应用的特殊需要、我只是在寻找一个在目标上构建和运行的示例。  

    顺便说一句、在这个问题之后、我预期会遇到的下一个问题是我的 PC 上无法识别 XDS200、我想知道是否有一个 USB 驱动程序应该为它下载和安装。  这是我用于其他 TI 平台开发的同一台 PC。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您在寻找哪条路径。 SDK 中的路径为:~/ti/processor_sdk_rtos_k2g_4_01_00_06/prebuilt-images.  在预编译图像文件夹中有应用示例(SDK 随附的基本示例)。  不应该有预编译的 sdcard 文件夹...

    对于构建问题、此线程可解决该问题:
       

    此致、
    Yordan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是我有一个用于 CCS 版本6工作的\ti 目录、这是我现在使用的 CCS 版本7的名称\ti7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次下载了 SDK、并获得了与以前相同的目录集、没有预编译映像目录。 此链接表示我应该具有您上面所述的集:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Directory_Structure

    但我从这里下载它时不会得到什么结果:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    然后选择

    K2G RTOS SDK 基础知识
    适用于Windows 主机866460K 的 ti-processor-sdk-rtos-k2g-evm-04.01.00.06-Windows-x86-Install.exe K2G RTOS SDK 安装程序

    它没有目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试多种音频基准测试、请访问: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

    此外、您还可以执行电路板诊断:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_DIAG

    您还可以构建和运行 RTOS 驱动程序示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    Wiki 的顶层是: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些看起来是值得尝试的好东西、但首先我想做一个裸机 Hello World。 那么、我按照中的说明进行操作
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Bare_Metal_Examples
    并能够创建项目和目标配置。 它似乎几乎可以工作、但现在我有两件事可能会阻止我实际正常运行。

    首先、当我进行编译时、我收到一条错误消息、指出
    警告:找不到条目符号条目;默认为0c000000
    但是、它允许我运行项目、该项目会经过所有运动并看起来正在运行、但您无法设置断点或步进等

    第二、当我查看指令(上面提供的链接)时、它表示我需要手动添加 lds 文件和"startup_armMCA15.S under the file path ccsvX/ccs_base/arm/include"。 lds 文件已在我的项目中(我正在运行 CCS v7)。 但.S 文件不存在于它们提到的目录中。

    我认为它非常接近正常工作、可能的话、如果我解决这些问题。

    Roger