请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642192/am5718-pdn-question
器件型号:AM5718大家好,
请确认在 本应用手册中计算的阻抗值(静态和动态)。
在 AM571x 和 AM572x 上它们看起来都是一样的:例如 ,考虑 到 VDD_MPU 上的20MHz , 两台机器上都有57mOHM。
令我惊讶 的是,我发现 AM571x (单核,因此消耗更少)与 AM572x 相比消耗更低,因此能够接受更高的阻抗。
请帮帮我。 我是否有一些不好的地方? 背后的原因 是 我想为 AM571x 正确设计 PCB 、从而节省一些...
非常感谢
此致
卡洛