This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PDN 问题

Guru**** 2594050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642192/am5718-pdn-question

器件型号:AM5718

大家好,

请确认在  本应用手册中计算的阻抗值(静态和动态)。

在 AM571x 和 AM572x 上它们看起来都是一样的:例如 ,考虑 到 VDD_MPU 上的20MHz ,  两台机器上都有57mOHM。

令我惊讶      的是,我发现 AM571x (单核,因此消耗更少)与 AM572x 相比消耗更低,因此能够接受更高的阻抗。

请帮帮我。  我是否有一些不好的地方?  背后的原因 是 我想为 AM571x 正确设计 PCB 、从而节省一些...

非常感谢

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AM571x 和 AM572x 之间的许多值是相同的。

    我已仔细检查 PDN 应用手册中列出的数据和值是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,DK ,

    因此     ,这意味着 AM517x 上的 PCB 与 AM527x 上的 PCB 计算没有差异?

    谢谢你

    此致

    卡洛