This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:帧处理问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650054/linux-am5728-frame-processing-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我被要求将此问题移至软件部分、因此如果有人可以回答我的以下问题、我将不胜感激。

AM5728 的处理规格为60fps。 指定为1500MHz、1000MHz 等时的 OPP 频率是多少? 实际上、我想了解我们是否可以降低工作频率、使性能保持相似或降级更低、并降低热耗散。

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "帧处理"是什么意思? 请更加具体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们的应用是视频分析。 在我们的应用中、AM5728需要从连接到 AM5728以太网端口的 IP 摄像头获取数据。 现在、AM5828指定处理1080X1920p 分辨率的60fps、因此我们希望在定义这些规格的工作频率下进行定义。

    问题是我们面临功率耗散问题、因此希望以较低的工作频率优化我们的应用、同时保持适度的性能。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1080p60 fps 处理规范,适用于硬件加速视频 IP,如用于摄像机捕捉的 VIP、用于编码/解码的 IVA、用于视频处理的 VPE、用于显示的 DSS。 以太网端口未指定用于捕获1080p60原始视频。 希望您通过 IP 摄像机捕获压缩的1080p60。

    您的系统中正在运行哪些 IP /内核? 总体系统 DDR 负载需求是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    很抱歉因为我不在办公室而延迟答复。 是的、当然、以太网并未针对60帧指定、这些规格适用于您提到的硬件。 因此、我们想知道系统频率是多少。 这些硬件。 规格、例如 IVA 编码解码1080p60是否可以在1000MHz 频率下运行?

    我们计划同时运行 ARM 和两个 DSP 内核、以最大限度地提高性能。

    我不确定问题"总体系统 DDR 负载需求是什么?"。 您是否询问整体系统 DDR? 如果是、我们计划保留2GB DDR3。

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IVA 的最大时钟速度为532MHz (OPP_HIGH)。 IVA 需要时钟频率为532MHz、以满足1080p60编码/解码性能要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    感谢您的回答。 如果您能回答、在1000MHz 下 AM5728支持的约 fps 速率是多少、我将不胜感激? 我提出的问题是、我们面临更高的功率耗散问题、如果我们碰巧以1000MHz 运行、我们可以预期的 fps。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    视频编解码器编码和解码不需要太多的 ARM MHz、因为所有处理都在硬件加速器 IVA-HD 上进行。 ARM 只是用作代理、通过 IPC 层将命令发送到 M4内核、而 IPC 层则会配置 IVA-HD 以进行处理。 编解码器处理所消耗的 ARM MHz 的2%。 这不包括您可能在 ARM 上执行的任何位流操作-
    例如向网络发送/接收位流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    感谢您提供的这些信息、但我特别想说 IVA (很抱歉、任何混淆)、就像它在1000MHz 时可以处理多少 fps。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IVA 不能以1000MHz 的频率计时。 它的最大时钟速度为532MHz。 请仔细阅读我的上述回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    我认为这是一个混合位。 我澄清如下。

    1.当 OPP 为1000MHz (OPP_NORM)时、IVA 将以何种时钟速度工作? 我提出这一问题是因为 OPP_HIGH (1500MHz)可提供最大532MHz 时钟。
    2、IVA 处理的帧率为多少 fps、且 OPP_NORM (1000MHz)?

    谢谢
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jagdish Karamchandani]1. 当 OPP 为1000MHz (OPP_NORM)时、IVA 将以何种时钟速度工作? 我之所以提出这一问题、是因为 OPP_HIGH (1500MHz)可提供最大532MHz 的时钟。[/QUERP]

    在 OPP_HIGH 规范中、您可以在1000MHz 下将时钟 ARM 下运行、并将 IVA 保持在532MHz。  

    [引用 user="Jagdish Karamchandani"]2. 使用 OPP_NORM (1000MHz)时、IVA 会处理什么 fps?[/QUERP]

    在 OPP_NORM 中、IVA 的时钟频率为430MHz。 这比 OPP_HIGH 低100MHz。 在432MHz 的 OPP_NORM 速度下、它无法处理60fps。 它可以处理40至55 fps 的帧速率、具体取决于流工具、配置文件和复杂性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    感谢您的参与。 这些将对我们非常有帮助。

    此致、
    Jagdish