Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Linux
您好!
我被要求将此问题移至软件部分、因此如果有人可以回答我的以下问题、我将不胜感激。
AM5728 的处理规格为60fps。 指定为1500MHz、1000MHz 等时的 OPP 频率是多少? 实际上、我想了解我们是否可以降低工作频率、使性能保持相似或降级更低、并降低热耗散。
谢谢、
Jagdish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用用户="Jagdish Karamchandani]1. 当 OPP 为1000MHz (OPP_NORM)时、IVA 将以何种时钟速度工作? 我之所以提出这一问题、是因为 OPP_HIGH (1500MHz)可提供最大532MHz 的时钟。[/QUERP]
在 OPP_HIGH 规范中、您可以在1000MHz 下将时钟 ARM 下运行、并将 IVA 保持在532MHz。
[引用 user="Jagdish Karamchandani"]2. 使用 OPP_NORM (1000MHz)时、IVA 会处理什么 fps?[/QUERP]
在 OPP_NORM 中、IVA 的时钟频率为430MHz。 这比 OPP_HIGH 低100MHz。 在432MHz 的 OPP_NORM 速度下、它无法处理60fps。 它可以处理40至55 fps 的帧速率、具体取决于流工具、配置文件和复杂性。