This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:多级逆变器应用

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643154/rtos-am4377-multilevel-inverter-application

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想了解最适合我的应用的产品系列。 我选择了 AM437x、但不确定。

应用:

我想开发一个多级逆变器。 它包含一组在输出端以级联方式连接的逆变器模块。 每个模块必须在每个 PWM 周期从一个主器件接收一个基准电压。 来自级联模块的 PWM 信号必须与受控相位延迟同步。 由于高电压隔离限制、主器件与从器件之间的通信必须通过光纤环进行。

注意事项:

我们的应用需要基本控制和 PWM 特性以及高级通信特性。 我们选择了 AM437x 系列、因为它具有足够的控制外设、并允许使用专用 PRU 进行透明通信。

问题:

此系列是否是此应用的最佳选择?

在这种情况下、我应该使用裸机编程、还是应该使用 TI-RTOS? 我认为我需要对硬件进行深度控制、因此可能裸机是最佳选择。

如果我应该进行裸机编程、可以使用 Starterware 或任何其他库吗?

谢谢、此致!

Paco Luque。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user4207606"]此系列是否是此应用的最佳选择?

    TI 无法对此进行评论。 这是设计人员的选择。

    [引用 USER="user4207606]]在这种情况下、我应该使用裸机编程、还是 应该使用 TI-RTOS? 我认为我需要对硬件进行深度控制、因此可能裸机是最佳选择。

    TI 对 Sitara 处理器系列不提供裸机支持。 RTOS 足够接近裸机、并受 TI 支持。

    [引用 user="user4207606"]如果我应该使用裸机编程,可以使用 Starterware 或任何其他库吗?

    Starterware 已被弃用。 它现在是 RTOS 软件包的一部分。