工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我想了解最适合我的应用的产品系列。 我选择了 AM437x、但不确定。
应用:
我想开发一个多级逆变器。 它包含一组在输出端以级联方式连接的逆变器模块。 每个模块必须在每个 PWM 周期从一个主器件接收一个基准电压。 来自级联模块的 PWM 信号必须与受控相位延迟同步。 由于高电压隔离限制、主器件与从器件之间的通信必须通过光纤环进行。
注意事项:
我们的应用需要基本控制和 PWM 特性以及高级通信特性。 我们选择了 AM437x 系列、因为它具有足够的控制外设、并允许使用专用 PRU 进行透明通信。
问题:
此系列是否是此应用的最佳选择?
在这种情况下、我应该使用裸机编程、还是应该使用 TI-RTOS? 我认为我需要对硬件进行深度控制、因此可能裸机是最佳选择。
如果我应该进行裸机编程、可以使用 Starterware 或任何其他库吗?
谢谢、此致!
Paco Luque。