Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Linux
您好!
当我使用命令:时、我想问一些有关双摄像机演示的问题
dual_camera 2 -platform linuxfb
它显示了以下信息:
CRTC 大小:800x480
捕捉0:打开的通道
捕捉0:能够流式传输
捕捉0:初始化成功完成
错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
捕捉1:打开的通道
捕捉1:能够流式传输
VIDIoc_G_parm:器件的 ioctl 不合适
仅检测到一个摄像头
在 am57xx 处理器上运行演示
W=800、H=600
AM5728的整个 LCD 屏幕都是绿色的。
我使用了 sdk4.0、摄像头在电路板上(而不是 USB 摄像头)。
那么、您能给我一些解决问题的建议吗?
谢谢(&C)!