This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:双摄像头演示问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652571/linux-am5728-dual-camera-demo-issues

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

 当我使用命令:时、我想问一些有关双摄像机演示的问题

dual_camera 2 -platform linuxfb

它显示了以下信息:

CRTC 大小:800x480

捕捉0:打开的通道

捕捉0:能够流式传输

捕捉0:初始化成功完成

错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)
错误:v4l2_queue_buffer:425:VIDIOC_QBUF 失败:地址错误(-1)

捕捉1:打开的通道

捕捉1:能够流式传输

VIDIoc_G_parm:器件的 ioctl 不合适
仅检测到一个摄像头
在 am57xx 处理器上运行演示
W=800、H=600

AM5728的整个 LCD 屏幕都是绿色的。

我使用了 sdk4.0、摄像头在电路板上(而不是 USB 摄像头)。

那么、您能给我一些解决问题的建议吗?

谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Processor SDK 4.0存在捕获驱动程序的已知问题。 版本说明中对此进行了说明。 捕获驱动程序中的错误导致您观察到的双摄像头演示出现问题。 请迁移到处理器 SDK 4.1以评估双摄像头演示。