工具/软件:Linux
大家好、
我使用"ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/bin/create-sdcard.sh"来创建我自己的 SD 卡,并按如下方式被占用:
*
*
mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[3.554327] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
[3.554484] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
[3.554625] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
[3.555152] mmcblk1:P1 P2 P3
[3.561950] OMAP_hsmmc 4809c000.mmc:卡忙
[3.588572]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
[3.623319] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
[3.630858] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[3.672031]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.678964] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.684596] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[3.688275] vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.691959] ldousb:正在禁用
[3.695197] ALSA 器件列表:
[3.698175]未找到声卡。
[3.702218]正在等待根设备 PARTUUUUUUID=8fe29470-02。
我从 EVM SD 卡复制了所有 rootfs (相同的 dtb 和 zImage)和 boot (相同的 mLO 和 u-boot.img)目录、结果不变。 出现此问题的原因可能是什么?
此致
费尔哈特