This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核挂起

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650969/linux-am5728-kernel-hangs

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我使用"ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/bin/create-sdcard.sh"来创建我自己的 SD 卡,并按如下方式被占用:

*

*

mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[3.554327] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
[3.554484] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
[3.554625] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
[3.555152] mmcblk1:P1 P2 P3
[3.561950] OMAP_hsmmc 4809c000.mmc:卡忙
[3.588572]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
[3.623319] mmc0:初始化 SD 卡时出错-110
[3.630858] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[3.672031]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.678964] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.684596] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[3.688275] vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.691959] ldousb:正在禁用
[3.695197] ALSA 器件列表:
[3.698175]未找到声卡。
[3.702218]正在等待根设备 PARTUUUUUUID=8fe29470-02。

我从 EVM SD 卡复制了所有 rootfs (相同的 dtb 和 zImage)和 boot (相同的 mLO 和 u-boot.img)目录、结果不变。 出现此问题的原因可能是什么?

此致

费尔哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhat、

    您似乎正在使用低级别 SD 卡。 是否可以尝试使用10级 SD 卡进行引导?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    虽然是10 16GB 级别、但我尝试了新的4 8GB 级别、现在它可以引导。

    16 GB Class 10规范为:

    器件:OMAP SD/MMC
    制造商 ID:41
    OEM:3432
    姓名:SD16G
    TRAN 速度:50000000
    Rd 块 Len:512
    SD 版本3.0
    高容量:是
    容量:14.4 GiB
    总线宽度:4位
    擦除组大小:512字节
    读取11.39 Mb/s 错误0/8 (0%)
    写入### Mb/s 错误0/0 (0%)


    新的8GB 4类规格:

    器件:OMAP SD/MMC
    制造商 ID:2.
    OEM:544d
    姓名:SE08G
    TRAN 速度:50000000
    Rd 块 Len:512
    SD 版本3.0
    高容量:是
    容量:7.3 GiB
    总线宽度:4位
    擦除组大小:512字节
    读取### Mb/s 错误0/6 (0%)
    写入### Mb/s 错误0/0 (0%)

    谢谢、致以诚挚的问候