Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
各位专家、您好!
我们计划将 AM5728 Sitara 处理器用于以下系统:
-从 FPGA 收集数据、将其保存在 SSD (固态硬盘)上、然后最终通过 WiFi 将收集到的数据(大约1 TB (1000 GB))发送给操作员(不能使用电缆)。 由于数据量很大、我们无法使用基于 SPI 的 WiFi 解决方案、而是使用某种类型的可用802.11/AC PCIe Mini 卡之一。
TI RTOS 是否足以完成此任务? 它是否具有适用于任何常见 PCIe 5GHz WiFi 卡和 SATA SSD 的驱动程序(我们不需要文件系统、只有扇区可以)?
还有什么关于如何处理通过 WiFi 传输的大型数据的想法? (由于架式路由器的尺寸和功耗、因此实际上不想使用它、而不能对其进行控制)。
谢谢!