This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:PCIe WiFi 卡驱动程序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651854/rtos-am5728-pcie-wifi-card-driver

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

各位专家、您好!

我们计划将 AM5728 Sitara 处理器用于以下系统:

-从 FPGA 收集数据、将其保存在 SSD (固态硬盘)上、然后最终通过 WiFi 将收集到的数据(大约1 TB (1000 GB))发送给操作员(不能使用电缆)。 由于数据量很大、我们无法使用基于 SPI 的 WiFi 解决方案、而是使用某种类型的可用802.11/AC PCIe Mini 卡之一。

TI RTOS 是否足以完成此任务? 它是否具有适用于任何常见 PCIe 5GHz WiFi 卡和 SATA SSD 的驱动程序(我们不需要文件系统、只有扇区可以)?

还有什么关于如何处理通过 WiFi 传输的大型数据的想法? (由于架式路由器的尺寸和功耗、因此实际上不想使用它、而不能对其进行控制)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否必须使用 TI Processor SDK RTOS (运行 TI SYSBIOS 或裸机)或 TI Processor Linux RTOS (在 A15上运行 Linux)。

    对于前者、我们没有用于通用 WiFi 卡或 SSD 的任何 PCIe 驱动程序。
    对后者来说,是的,我们支持这些。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、我们希望我们能够保持在最小的 TI RTOS / SYSBIOS 范围内。  

    在 SYSBIOS 上写入此类驱动程序的难度有多大? 据我了解、它已经具有 TCP 堆栈和 PCIe 驱动程序。

    谢谢、

    哈里顿。