请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 我支持的客户一直在查看 AM5728的数据表、对双路 GMACS 很好奇。 数据表仅显示1个 MAC 和1个3端口交换机、他想知道这是否意味着有两个 MAC 地址? 我在 TRM 中查看过、第24.11.4.8.5.2节提到了双 MAC 模式、表18-271提到 了一个位字段、"包含 GMAC_SW 端口0 MAC 地址的最后三个八位位组(特定于 NIC)"和表18-275引用了 GMAC_SW 端口1的 MAC 地址。
是否有人能够验证有两个 MAC 地址或驱动程序为我们提供的接口数量?
谢谢、
Barend