This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EMAC 接口

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638574/am5728-emac-interfaces

器件型号:AM5728

我支持的客户一直在查看 AM5728的数据表、对双路 GMACS 很好奇。 数据表仅显示1个 MAC 和1个3端口交换机、他想知道这是否意味着有两个 MAC 地址? 我在 TRM 中查看过、第24.11.4.8.5.2节提到了双 MAC 模式、表18-271提到 了一个位字段、"包含 GMAC_SW 端口0 MAC 地址的最后三个八位位组(特定于 NIC)"和表18-275引用了 GMAC_SW 端口1的 MAC 地址。

是否有人能够验证有两个 MAC 地址或驱动程序为我们提供的接口数量?

谢谢、

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPSW 可配置为双 EMAC 模式、每个 EMAC 都有自己的唯一 MAC 地址。 每个器件都具有出厂时编程的唯一 MAC 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个开关似乎打开了一些有趣的可能性。 我在另一个文档"CPSW 是一款支持 PTP 1588 v2"中找到了这一点。 因此、我知道 TI 提供了一个软件来在100M 的 PRUSS'es 上执行 HSR。 从何处获取使用 CPSW 以千兆位速率实现它的软件!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀... 首字母缩略词应至少分开!
    PTP 和 PRP 太近:-(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您对 PTP 或 HSR-PRP-Dan 有什么要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有对此进行太清楚说明。

    我需要这两者、但看起来它可能具有 PTP 的硬件支持、但对于 HSR-PRP-Dan、我需要在100M 时使用 PRUSS、或者使用外部千兆解决方案。

    尽管问题措辞不好、但我非常感谢您的及时回应。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们希望确保您的问题得到解答。 如果没有、请告知我们。

    您可以看到、100M 时的 PRUSS 支持 HSR-PRP。 在 CPSW 端口上、只能在内核网络级别支持 HSR-PRP、这意味着消息延迟会大幅增加。

    此致、
    Schuyler