This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:OMAP-L138 + TI-RTOS 等时 USB

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641940/rtos-omap-l138-omap-l138-ti-rtos-isochronous-usb

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试通过 USB 向 OMAP-L138处理器传输多通道数字信号(传输到 PC 主机)。 基于文档、适用于 TI-RTOS 的 Processor SDK 仅支持海量存储模式。 是否有任何支持 等时模式的计划可简化 USB 连接设备的构建。

有人知道可以帮助实现这一目标的库吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Attila、

    计划在2017年第4季度(12月底)支持处理器 SDK RTOS 中的 USB 音频(4.02.xx.xx)、以满足这些类别器件的需求。 该功能目前已实施、即将推出的版本将在系统测试中使用。 我们希望在年底之前将该版本提供给您评估。

    您可以订阅 TI.com 上的 Processor SDK RTOS 产品文件夹中的更新版本、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    听起来很棒! USB 音频正在使用等时传输、这是否意味着与主机设备设置等时传输更容易?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的做法是、您应该能够以非编码格式(仅 PCM 格式)录制或回放来自主机器件的音频。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul