请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试通过 USB 向 OMAP-L138处理器传输多通道数字信号(传输到 PC 主机)。 基于文档、适用于 TI-RTOS 的 Processor SDK 仅支持海量存储模式。 是否有任何支持 等时模式的计划可简化 USB 连接设备的构建。
有人知道可以帮助实现这一目标的库吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.