This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSLCDK6748:在 LCDK6748上使 NDK 和 SYS/BIOS 协同工作时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637090/rtos-tmdslcdk6748-problems-getting-ndk-and-sys-bios-working-together-on-the-lcdk6748

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试使用 CCS 在 LCDKC6748上构建 NDK 和 Sys/BIOS 应用   6.1.0.00104.

我能够使用以下软件包成功构建并执行 NSP.1.10.03.15中的 NDK 示例:NDK.2.23.01.01、bios6.37.00.20和 xdctools.3.25.00.48。  接下来、我尝试从和 ADC 构建一个 Sys/BIOS 应用程序来双缓冲存储器、并通过以太网将缓冲器传输到主机 PC。

当我尝试使用 bios6.37.00.20运行 Sys/BIOS 示例 mininal_LCDKC6748时,我必须在 RTSC“Target:”字段中输入“singues"(例如 LCDKC6748),以显示平台列表。  此时、唯一的选择是 ti.platforms.evm6748。

当我尝试构建项目时、我收到以下错误:

说明资源路径位置类型
在路径 D:/ti/bios_6_37_00_20/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;D:/ti/xdctools_3_25_00_48/packages;..;'上找不到名为'LCDKC6748'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径上是否存在该目标。 .xdchelp /minimal_LCDKC6748第7行 C/C++问题

我尝试升级到 bios6.4x、因为建议将其用于 CCS 6.1及更高版本。  但是、我无法再使用该版本的 Sys/BIOS 构建 NDK。

是否有办法解决这个问题、或者更好的是、您能告诉我哪些版本的 NDK、NSP、Sys/BIOS 和 XDCTools 可以与最新版本的 CCS 7.x 配合使用吗?  我最初尝试在 CCS 7.2中构建此项目、但从未找到能够成功构建 NDK 示例的组合。  直到我回到 CCS 6.1并进行了试验、直到我找到起作用的上述软件版本。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    我检查了其中一个 NDK 示例上的 Project->Properties->RTSC 设置,并注意到目标类型设置为 ti.targets.C674。  输入该值后、我能够生成 SysBIOS 最小程序。  我将此请求标记为已关闭。