Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试使用 CCS 在 LCDKC6748上构建 NDK 和 Sys/BIOS 应用 6.1.0.00104.
我能够使用以下软件包成功构建并执行 NSP.1.10.03.15中的 NDK 示例:NDK.2.23.01.01、bios6.37.00.20和 xdctools.3.25.00.48。 接下来、我尝试从和 ADC 构建一个 Sys/BIOS 应用程序来双缓冲存储器、并通过以太网将缓冲器传输到主机 PC。
当我尝试使用 bios6.37.00.20运行 Sys/BIOS 示例 mininal_LCDKC6748时,我必须在 RTSC“Target:”字段中输入“singues"(例如 LCDKC6748),以显示平台列表。 此时、唯一的选择是 ti.platforms.evm6748。
当我尝试构建项目时、我收到以下错误:
说明资源路径位置类型
在路径 D:/ti/bios_6_37_00_20/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;D:/ti/xdctools_3_25_00_48/packages;..;'上找不到名为'LCDKC6748'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径上是否存在该目标。 .xdchelp /minimal_LCDKC6748第7行 C/C++问题
我尝试升级到 bios6.4x、因为建议将其用于 CCS 6.1及更高版本。 但是、我无法再使用该版本的 Sys/BIOS 构建 NDK。
是否有办法解决这个问题、或者更好的是、您能告诉我哪些版本的 NDK、NSP、Sys/BIOS 和 XDCTools 可以与最新版本的 CCS 7.x 配合使用吗? 我最初尝试在 CCS 7.2中构建此项目、但从未找到能够成功构建 NDK 示例的组合。 直到我回到 CCS 6.1并进行了试验、直到我找到起作用的上述软件版本。
提前感谢...