请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:TI-RTOS
你(们)好! 我是 Luis。
我们使用 VGA 摄像头制造 SVM。
我们使用具有 CSI2的4通道差动视频解码器。
现在、我正在检查 VGA 摄像头输入。
遗憾的是、我们的视频解码器仅支持花边输出。
因此、我们需要去花边功能。
我尝试使用 VPE、但无法正常工作。
如何使用去花边功能?
(我们使用 processor_sdk_vision_03_00_00_00)