This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:如何使用去隔行连接?

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651189/rtos-tda3xevm-how-to-use-de-interlace-fucntion

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好! 我是 Luis。

我们使用 VGA 摄像头制造 SVM。

我们使用具有 CSI2的4通道差动视频解码器。

现在、我正在检查 VGA 摄像头输入。

遗憾的是、我们的视频解码器仅支持花边输出。

因此、我们需要去花边功能。

我尝试使用 VPE、但无法正常工作。

如何使用去花边功能?

(我们使用 processor_sdk_vision_03_00_00_00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    TDA3x 中没有 VPE 模块。 我认为、我唯一可以将隔行转换为逐行传输的方法是使用 reszer 来提高视频质量。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我想尝试您的建议。
    是否有示例或参考文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    TDA3xx 单通道 ISS 用例使用 ISS 调整器通过 ISS 调整器链接进行1x 缩放。 您可以将其用作参考、并在数据流中添加 ISS 调整器、并将其提高2倍。

    Rgds、
    Brijesh