Other Parts Discussed in Thread: DM388
您好!
我们使用的是 DM388 CSK 和使用 IPNC 3.9.1版本的 RDK。
我们正在使用 MCFW 应用程序并修改一些参数。
我们只想将标识的大小从160x64更改为1920x1080。
对于上述情况、我们更改了"IPNC_Directory/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD swosd_asci.h"中的高度和宽度、并使用 我们的新文件"TI_Logo_m64_priv.c"更新了"new_TI_mc"。
我们在编译期间遇到以下错误。
调试日志:-
" /IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/build/IPNC_RDK/obj/tid810x-evm/m3vpss/debug/IPNC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第247行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 定位失败
对于“.data”段大小为0x404f35。 可用存储器范围:
DDR3_M3 大小:0x1700000 未使用:0x31 最大孔:0x30
" /ti_ipnC/IPnC_RDK-3.9.1/Source/IPnC_RDK/../IPnC_RDK/IPnC_mcfw/build/IPnC_RDK/obj/ti810x-evm/m3vpss/debug/IPnC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第236行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
对".stack"大小为0xa000的段失败。 可用存储器范围:
DDR3_M3 大小:0x1700000 未使用:0x31 最大孔:0x30
" /ti_ipnC/IPnC_RDK-3.9.1/Source/IPnC_RDK/../IPnC_RDK/IPnC_mcfw/build/IPnC_RDK/obj/tid810x-evm/m3vpss/debug/IPnC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第180行:错误:
程序将不能放入可用的内存中。 定位失败
对于"ti_sdo_ipc_init"部分大小为0x8c。 可用存储器范围:
DDR3_M3 大小:0x1700000 未使用:0x31 最大孔:0x30
错误:链接过程中遇到错误;
" /ti_IPNC/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mCF
未构建 W/build/IPNC_RDK/bin/ti810x-EVM/IPNC_RDK_m3vpss_debug.xem3"
>>编译失败
根据我的理解、误差与存储器有关。 我想知道我必须在哪里更改参数。
此致、
UMA Shanker