This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 CSK IPNC 编译问题

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651657/dm388-dm388-csk-ipnc-compilation-issue

器件型号:DM388

您好!

我们使用的是 DM388 CSK 和使用 IPNC 3.9.1版本的 RDK。

我们正在使用 MCFW 应用程序并修改一些参数。

我们只想将标识的大小从160x64更改为1920x1080。

对于上述情况、我们更改了"IPNC_Directory/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD swosd_asci.h"中的高度和宽度、并使用 我们的新文件"TI_Logo_m64_priv.c"更新了"new_TI_mc"。

我们在编译期间遇到以下错误。

调试日志:-


" /IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mcfw/build/IPNC_RDK/obj/tid810x-evm/m3vpss/debug/IPNC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第247行:错误:
  程序将不能放入可用的内存中。  定位失败
  对于“.data”段大小为0x404f35。  可用存储器范围:
  DDR3_M3     大小:0x1700000   未使用:0x31        最大孔:0x30      
" /ti_ipnC/IPnC_RDK-3.9.1/Source/IPnC_RDK/../IPnC_RDK/IPnC_mcfw/build/IPnC_RDK/obj/ti810x-evm/m3vpss/debug/IPnC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第236行:错误:
  程序将不能放入可用的内存中。  带对齐的照射行程放置
  对".stack"大小为0xa000的段失败。  可用存储器范围:
  DDR3_M3     大小:0x1700000   未使用:0x31        最大孔:0x30      
" /ti_ipnC/IPnC_RDK-3.9.1/Source/IPnC_RDK/../IPnC_RDK/IPnC_mcfw/build/IPnC_RDK/obj/tid810x-evm/m3vpss/debug/IPnC_RDK_configuro/linker_mod.cmd"、第180行:错误:
  程序将不能放入可用的内存中。  定位失败
  对于"ti_sdo_ipc_init"部分大小为0x8c。  可用存储器范围:
  DDR3_M3     大小:0x1700000   未使用:0x31        最大孔:0x30      
错误:链接过程中遇到错误;
  " /ti_IPNC/IPNC_RDK-3.9.1/Source/IPNC_RDK/../IPNC_RDK/IPNC_mCF
  未构建 W/build/IPNC_RDK/bin/ti810x-EVM/IPNC_RDK_m3vpss_debug.xem3"

>>编译失败

根据我的理解、误差与存储器有关。 我想知道我必须在哪里更改参数。

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    从日志中、DDR3_M3的大小为23MB、这可能不足以容纳 3MB 1080p 图像和其他 VPSS 数据。

    您可以通过增加 CONFIG_512M.%ld 文件中的 VPSS / DSS M3数据大小来尝试。

    此致、

    普拉什兰特

    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.