This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:mcasp4的同步和异步发送和接收操作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642127/dra718-the-synchronous-and-asynchronous-transmit-and-receive-operations-of-mcasp4

器件型号:DRA718

您好:

  我正在使用 dra718的 mcasp4开发音频、有一个问题,、即:

  我正在使用的 TRM 是 SPRUHP2S,我发现 mcasp4只能在同步操作下工作、因为 在 mcasp4_aclkx 的 pinmux 和 mcasp4_aclkr 之间、我只能选择一个、在的 pinmux 之间

mcasp4_FSX 和 mcasp4_fsr 我只能选择一个。   但在我将两个引脚配置为 mcasp4_FSX 和 mcasp4_aclkx 并将 mcasp4配置为异步操作, 生成了 mcasp4的 EDMA Rx 请求后。

即,mcasp4是在 SYNC 还是异步操作下工作,始终生成 EDMA Rx 请求。 这种情况如何发生?我希望您尽快做出响应

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     mcasp4_FSX 和 mcasp4_aclkx 是否从外部源(PCB 上的其他方)获取时钟/帧?

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stan:
    是,mcasp4_FSX 和 mcasp4_aclkx 从外部源获取时钟/帧,MCASP_ACLKXCTL[5]被清除并且 MCASP_TXFMCTL[1]被清除。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发布/附加完整的 MCASP 寄存器转储?

    谢谢、

    STAN