请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA718 您好:
我正在使用 dra718的 mcasp4开发音频、有一个问题,、即:
我正在使用的 TRM 是 SPRUHP2S,我发现 mcasp4只能在同步操作下工作、因为 在 mcasp4_aclkx 的 pinmux 和 mcasp4_aclkr 之间、我只能选择一个、在的 pinmux 之间
mcasp4_FSX 和 mcasp4_fsr 我只能选择一个。 但在我将两个引脚配置为 mcasp4_FSX 和 mcasp4_aclkx 并将 mcasp4配置为异步操作, 生成了 mcasp4的 EDMA Rx 请求后。
即,mcasp4是在 SYNC 还是异步操作下工作,始终生成 EDMA Rx 请求。 这种情况如何发生?我希望您尽快做出响应
谢谢